This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:极性

Guru**** 2585645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255253/tmuxhs4212-polarity

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

I/O 引脚名称分为负信号或正信号。

可以对 Xxn 使用正信号、对 Xxp 使用负信号、以实现 SATA 差分信号吗?

例如、我们可以提供如下配置吗?

  • 将 SATA_TxP 与 B0n 相连并可实现 A0n 的输出。
  • 将 SATA_TXN 与 B0p 相连并可实现 A0p 的输出。
  • 将 SATA_TxP 与 B1n 连接、并从 A1p 中输出。

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    感谢您的提问。

    • 将 SATA_TxP 与 B0n 相连并可实现 A0n 的输出。 -这将起作用。
    • 将 SATA_TXN 与 B0p 相连并可实现 A0p 的输出。 -这将起作用。
    • 将 SATA_TxP 与 B1连接 n ,并从 A1输出 P 。 -这将不起作用。 这是不是个错误(n/p)? 请澄清。


    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanton:

    感谢您的提示回复。 第三个问题不是错字、但我只是想确保在 A 和 B 之间混合 n 和 p 无法正常工作。

    此致、

    黑海市