This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:NC 引脚5

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H, TCAN1042H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255607/tcan1042h-nc-pin-5

器件型号:TCAN1042H

大家好、

对于 TCAN1042H、 引脚5列为无连接(NC)。  是否可以将3.3V 电压连接到此引脚?

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,

    是的、这是可以的。 TCAN1042H-Q1上的引脚5是真正无连接的、这意味着它在内部未连接到芯片。

    此致、

    埃里克·哈克特