This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:TCAN1462对 ISO 11898-5:2007的支持

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255174/tcan1462-q1-tcan1462-support-for-iso-11898-5-2007

器件型号:TCAN1462-Q1

您好!

TCAN1462是否符合 ISO 11898-5:2007物理层标准的要求?

"ISO 11898-5:2007具有低功耗模式的高速媒介访问单元"

我在数据表中没有看到任何提到它的地方。

此致、

系统工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    ISO 11898-1:2015和 ISO 11898-2:2016修订版将-3至-5全部合并成两部分:-1用于协议、-2用于物理层。 TCAN1462符合 ISO 11898-2:2016的标准、包括2007年出版物再次提到的高速和低功耗模式要求。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的快速响应。