This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:功率耗散结果条件

Guru**** 2925620 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255445/hd3ss3412-power-dissipation-result-condition

器件型号:HD3SS3412

嗨、团队,

   客户正在评估 HD3SS3412。 要知道我们测试 数据表中的2.8mW 功耗的哪种条件。  

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    感谢您的提问。 我们正在内部讨论、我会尽快与您联系。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用、

    数据表显示:

    VDD = 3.6V;SEL = VDD / GND;输出悬空

    典型功率应为25°C、最大功率应为85°C 并超过 PVT

    此致!

    斯坦顿