This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:THVD1406

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250379/thvd1406-thvd1406

器件型号:THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD1400RS485-RS485 HF-DPLX-EVM

尊敬的诸位:

我正在寻找 THVD1406的 Spice 模型

谢谢。此致、

萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salva:

    目前我们还没有此器件的型号(它目前还没有在我们的待办事项中)-我们的简单模型模板不捕获此器件的自动方向功能(我猜客户对此感兴趣-因此我们也没有很好的替代型号)。

    对于该器件的操作和性能是否存在任何特定的问题? 大多数 RS 至485系统都具有很好的线性度、因此我们在没有模型的情况下通常可以外推大量的信息、但了解您使用该模型要做的事情对于了解我目前可以提供哪些支持将非常有用。

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dodson

    感谢您的回答、作为对模型不可用性的推断、我需要提出一些问题来充分了解 THVD1406的行为、并找到它在我的卡的功能中的最佳用途。

    1) 1)在数据表中更改了 Novmber 2021第8.4段器件功能模型 I 更改为"当 SHDNbar 为低电平时、驱动器和接收器均关闭、器件处于关断模式"。 这意味着我必须保持 SHDNbar 引脚驱动为高电平或开路(由于内部上拉)、直到我要使器件保持正常工作?

    换言之、当 SHDNbar 为低电平时、无驱动无法接收功能、如表8.1驱动功能表中所述。

    2) 2)如果第1点所述内容在表8-2接收器功能表中正确、则假定 SHDNbar 引脚 对于表中报告的所有行均为高电平(没有列指定 Very Row 的 SHDNbar 状态)

    谢谢。此致、

    萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salva:

    1.您是正确的 -当/SHDN 为低电平时、器件将处于关断模式、驱动器和接收器关闭-正如数据表中表8.1的正上方所述。

    2. 对于接收器表,表8.2似乎假定/SHDN 始终打开或为高电平(器件未处于关断状态)。 此假设应该有效的原因有两个:

    2.a)第8.4节中突出显示的"直接报价"

     

    2b) 8-2 (下面的突出显示部分)中隐含了自动方向、并且自动方向要求/SHDN 和/RE 保持高电平或者保持悬空-所以隐含/SHDN 为高电平/开路

    最终、应在/SHDN 和/RE 保持为高电平时使用此器件(自动方向模式) -如果你不需要这个功能,那么 THVD1400基本上是相同的设备,没有自动方向和/RE 控制接收器,而不是/SHDN 它的 DE 只控制驱动器-所以它是一个更简单的使用。  

    但一般而言,根据表8.2,假设/SHDN 为开路/高电平,但表中没有明确说明(上表8.1段明确说明)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dodson

    很遗憾、我们在前面的回答中确认了与您合作的预期、但 THVD1406仍无法正常工作。 让我将 testbench 插入到电路详细信息下

    和 RX 电路的详细信息、

    我们尝试了两种不同的操作方式:

    第一个工作模式

    0) 0)我们使用 RS232协议以115.2Kbit/s 的速度驱动 TX 引脚 D 上的数据。

    1)我们取出了 TX 和 RX 收发器上的汇流条和 SHDNbar 之间的两个电阻(TX 和 RX 收发器上的汇流条和 SHDNbar 都没有短路)。 我们通过电阻将 TX 和 RX 收发器的 SHDNbar 拉高。 我们将 TX 的臂杆向上驱动、将 RX 收发器的臂杆驱动为低。 RX 收发器的 D 引脚向上驱动为高电平。 TX 收发器的 D 引脚由向上驱动。

    结果:RX 收发器的 R 引脚上不存在数据(我们有一个稳定电平) NOK

    第二运行模式

    0)如上

    1) 1)我们通过一个0欧姆电阻器将 TX 和 RX 收发器上的电阻器和 SHDNbar 短路。 我们通过 RX 收发器上的电阻器下拉汇流条。 我们将 TX 收发器的臂向上拉。 TX 和 RX 收发器上的 SHDNbar 引脚保持开路。

    结果:所有运行正常。

    我希望我的说明能够清楚。 如果没有、请告诉我。

    对于此类行为、您有什么建议吗?

    非常感谢、此致

    萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salva:

    首先-这款器件不是 RS–232器件-也不符合 RS–232标准(它符合 RS–485标准)-因此、虽然我不认为单端信号接口确实会导致 PHY 层不符合 RS–232; 这并不意味着它将有必要失效-但它无法承受所有 RS -232输入(来自其他器件)或无法达到与 RS 232相同的水平。

    话虽如此:

    那么、这里是一个更加清晰的函数表。  

    情况1如您所述-我有几个问题:

    1.在 TX 器件 A/B 引脚上、您是否确认了输出差分电压?

    我问您在切换 RX 收发器上的"D"输入时-以及如何对其进行接线以输出 RX 收发器时-看起来您可能会 在  

    情况2、如您所描述:

    TX 为自动方向模式、RX 处于 RX 模式-始终侦听;这是它在该情况下工作的原因。

    情况2是实现此设计的有效方法-但情况1似乎会发生数据冲突、导致 RX 器件"R"引脚不接收任何数据。  

    如果我误解了您的任何测试、请告诉我。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Dodson

    所附的真理表是绝对清楚的。 (好奇心:第三行 TX 状态栏上接近关闭的星星是什么意思?)

    让我澄清一点:

    0)您是对的、它不是 RS232标准协议。 我要说的是、在没有要发送的信息的 TX 收发器引脚 D 上、我有一个逻辑高电平。 净负荷数据是一个包在低级起始位和高级停止位中的字符。 但我支持(如果我的回答正确、请确认)在输入引脚上使用正确的逻辑电平、无论模式是否有效、收发器都应该工作。

    情况2

     因为 REBAR 和 SHDNBAR 在 RX 收发器上短接。 当我们下拉 RX 收发器上的汇流条时、SHDNbar 也会被下拉。 相应地、借助真值表、我无法在 RX 收发器的 R 引脚上接收数据、因为 RX 状态为关闭。

    情况1

    您完全正确、因为在传输期间两条差分线路上都有一件奇怪的事情可能与某种程度的碰撞有关。 但是、RX 收发器上的引脚 D 为高电平和纵横制引脚为低电平之间怎么会发生冲突、就像在您的表格中一样、TX 状态应该是关闭的(线路上只有一个 TX 收发器和一个 RX 收发器)。

    您能否在 TX 收发器引脚 D 上与逻辑电平相关的传输过程中、从引脚 A 和 B 获取正确的波形?

    我们遇到了大麻烦、因为我们无法使用 THVD1400 (我们不需要自动方向模式)、因为我们购买了5000个 THVD1406分段。

    此致

    萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星号意味着 TX 在 D 变为高电平后保持短时间保持开启状态。

    THVD14x6专为具有起始位和 IDLE 高电平的 UART 协议而设计、否则、自动方向控制将不起作用。 当 D 从低电平变为高电平时、发送器会主动驱动为高电平、然后等待 tauto-dir 指定的时间、然后进入空闲状态:

    如果数据以1位结束、则在传输完所有数据之前、线路可能会变为空闲状态。 例如、当数据字节为11001111时会发生这种情况:

    这实际上不是问题。 当线路空闲时、端接电阻器将强制差分电压为零、接收器将其识别为高电平。 (一些总线还具有失效防护上拉/下拉电阻器、以确保空闲 A/B 线路为高电平/低电平。)

    115.2 kbaud 时、一个位的长度为8.7 µs。 在本例中、典型的 tauto-dir 值小于一位。


    "你说什么? 请展示 A/B 线的示波器迹线。 (如果可能的话、让示波器计算 A−B。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    感谢您的回答。 明天、当在我们的测试条件下传输不正常时、我将向您发送 A-B 线路的示波器迹线。

    让我来问您几个问题:

    1) 1) 1) TX 收发器和 RX 收发器上与上述报告的波形相关的汇流条和 SHDNbar 引脚上的逻辑电平分别是多少?

    2)您是否确认当 SHDNbar 引脚为低电平时、无论钢筋和 D 引脚上的逻辑电平如何、发送和接收功能都被禁用、在这种情况下(收发器已禁用)、R 引脚上的逻辑电平是多少?

    3)此类器件是否有演示板?

    再次感谢、此致

    萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)两者都为高电平(这是自动方向模式)。 当您想要关闭收发器以节省电能时、可以将/SHDN 拉至低电平。 当您希望始终接收数据时、即使是在当前发送时、您也可以拉/RE 低电平。

    2) 2)是。 /SHDN 覆盖所有其他信号。 在这种情况下、R 是悬空的、因此如果您要在带有上电微控制器的情况下使用关断模式、则应使用上拉电阻器。

    3)有 RS485 HF-DPLX-EVM,它只是一个分线板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salva:

    我同意克莱门斯的回应。 如果您还有其他问题、敬请告知。 我们期待获得将提供的示波器捕获。 帕克目前不在办公室,所以我会尽我最大的努力来协助这一调查。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    下面您可以找到与测试设置相关的一些示波器捕获、其中包含一对称为专用 TX 和 RX 的收发器、它们共享同一对线。

    波形说明:

    CH1 -> RE_TX (TX 收发器的引脚2)黄色

    CH2 ->线路 A (连接器 X2、引脚1)蓝色

    CH3 ->线路 A B (连接器 X2、引脚2)绿色

    CH4 -> D_RX (RX 收发器的引脚4)红色

    M1 (A-B)-> CH2-CH3 -> Linea A-B 粉色

    微处理器将具有10K 下拉电阻的 RE_TX 引脚驱动为高电平。

    微处理器将具有10K 下拉电阻的 RE_RX 引脚驱动为低电平。

    此时、我们隔离了(打开) TX 收发器和 RX 收发器上的汇流条和 SHDNbar 引脚、蓝色、绿色和粉红色的迹线 不会改变。

    让我记住、速度为9600比特/秒。

    获得正确行为的唯一方法是像控制 THVD1406器件一样控制 THVD1406器件。 我们在封装上加倍了器件名称。

    我们完全困惑、因为我们有5000个器件、但不知道如何让它们工作。

    一个更有趣的信息"采取蜂鸣器":如果我们从线路中取出 RX 收发器(我只有 TX 在线路上的行为似乎是正确的... 尽管 RE 为低电平和 D 为高电平、RX 仍强制为高电平)、如下图所示(请不要考虑黄色和红色迹线)。 我说似乎与一个时间约100us 我不看到的一位放电线路后8usec 有两个120Ohm 电阻器作为端接在线路末端... 但正如已经说过的,我完全困惑。

    非常感谢您的关注、此致

    萨尔瓦托雷

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    还有一个问题:THVD1406没有既不适用于 THVD1400又不适用于 THVD1400的 SPICE 或 hspice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获显示发送器工作正常。

    接收器不输出任何内容。 我怀疑这是因为它的/SHDN 为低电平。 (我不在乎电阻器或微控制器在做什么;请测量引脚上的电压。)

    如果有端接电阻器、差分总线电压应变为零。 您测量的 A 和 B 之间的电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    我同意 Clemen 的观点、即在示波器捕获上的所有通道状态期间、/SHDN 的状态是什么?  

    同样在 PSPICE /HSPICE 问题上、我们没有 THVD1406或 THVD1400的模型。 但我们确实有适用于 THVD1400的 IBIS 模型。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    下面您可以找到与测试设置相关的一些示波器捕获、其中包含一对称为专用 TX 和 RX 的收发器、它们共享同一对线。

    波形说明:

    CH1 -> RE_RX (引脚2 di U14)黄色

    CH2 ->线路 A A (连接器 X2、引脚1)绿色

    CH3 ->线路 A B (连接器 X2、引脚2)蓝色

    CH4 -> SHTDN_RX (引脚3 di U14)红色

    M1 (A-B)-> CH2-CH3 -> A-B 行粉色

    线路 A 和线路 B 之间的阻抗约为60欧姆(2 120欧姆并联)

    我们凭经验发现它工作的唯一方法是控制两个收发器、因为它们是 THVD1400芯片(使用/SHDN 引脚、因为它是 DE 引脚)。

    似乎接收器(尽管/RE 为低电平)正在发送高电平。 如果我断开接收器、线路 A 和 B 上的波形可以。 您声明的接收器无法正常工作。 当线路 A 和线路 B 之间的阻抗为60欧姆时、我应该预计线路放电在8us 后开始。 即使在接收器断开连接时我也看不到这种放电、因此即使 TX 收发器也似乎不能正常工作。

    再次感谢您的耐心、让我们度过一个美好的周末

    萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    您是否能够获得包含以下信号的示波器屏幕截图:  

    Ch1 = R (引脚1)

    Ch2 = A (引脚6)

    CH3 = B (引脚7)

    Ch4 = D (引脚4)

    何时:

    /RE (引脚2)=低电平

    /SHDN (引脚3)=高电平或悬空

    在驱动数据输入"D"引脚4上输入方波、然后我们应该看到 RS 至485信号正确输出、以及 RXD 上反射的信号(引脚1)。 我只是想看看器件是否可以通过简单的回路测试。  

    您是否能够拍摄检查中每个器件的顶部标记照片?  

    您是否尝试过 A-B-A 交换? 找到有故障的装置、更换为已知良好的装置、然后再次尝试有故障的装置、看看错误是否追踪到特定的装置? 或者您可能会发现两个器件都无法正常工作。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    我获得了在检查的两个器件(TX 和 RX)顶部写入的内容:

    第一排:1406

    第二排:[logo TI] 23T

    第三排:A8KT G4 (带下划线)

    明天我会为您提供

    1) 1)仅 TX 的环回波形。 是这样吗?

    2)将连接 A-B 从 TX 交换到 RX 收发器(通常我应该得到一个反转)。 是这样吗?

    注意:我们拥有上面指定的同一批次的5000个器件。 我们测试了10个器件、得到了相同的不良结果。 如果将所有10个器件控制为 THVD1400、我们就会始终获得良好的结果。

    此致

    萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    第一排:1406

    第二排:[logo TI] 23T

    第三排:A8KT G4 (带下划线)

    [/报价]

    我很难在我们的系统中查找该特定器件。 我似乎无法将其追溯到一个晶圆厂基地。 您是否具有良好器件和另一个不良器件的正面标记?  

    1)仅使用 TX 的环回波形。 是否正确?

    如果您使用的是4通道示波器、我需要查看"D"、RS 至485总线(A 和 B 引脚)和"R"引脚上的逻辑输入。 RS 至485总线信号的输入是驱动器的输出。

    2)将 A-B 连接从 TX 交换到 RX 收发器(通常我应该反转)。 是否正确?

    很抱歉、这里应该更具体一些。  

    我所讨论的 A-B-A 交换是关于器件"A"(已知错误器件)、"B"(已知良好器件)。 想法是从系统中发生故障的已知设备开始、将其切换为正常工作的设备、然后使用坏设备重新测试、以查看特定设备是否发生故障。 如果系统仅在电路中有器件"A"时出现故障、则表明故障器件出现故障。 如果您无法跟踪故障、并且故障在"A"和"B"器件上仍然存在、则问题更可能是系统错误、实施错误/器件使用不当。 但是、由于同一器件型号的器件同时发生故障和正在工作、因此在同一设计中同时检查不良单元和良好单元以查看故障是否会得到跟踪是有意义的。  

    在制造过程中、可算出的10个不良器件可能是由产品制造期间的 EOS 或 ESD 事件引起的。 组装中的活动部件可能会导致大量静电、从而可能损坏器件。  

    只是为了仔细检查一下我的终端、有一些 THVD1406器件可以正常工作吗?  

    此致、

    泰勒

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    我们正在等待其他经销商的设备在本周结束时与他们合作、希望他们属于不同的批次。 我将为此器件提供批次数据和波形。

    我们测试了三个不同的器件、将它们进行组合并在 TX 和 RX 位置之间交换。 结果是一致的。 只有我们控制它们、它们才会正常工作、因为它们是 THVD1400器件。 如果我们以 THVD1406行为相应地控制它们、则没有任何它们在 TX 和 RX 中都能正常工作。 无论是否有 RX、它们都无法在 TX 中工作。 如果我在没有 RX 的情况下测试 TX、波形 A 和 B 似乎正确、因为线路上没有冲突(两个收发器都驱动线路)、 但线路放电丢失(THVD1408器件特定的特性)。

    我将对即将推出的器件进行上述第1)点的测试和所有回归测试。

    再次感谢您抽出宝贵时间、此致

    萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    当您获得其他批次信息时、请告知我们- Tyler 指出的问题可能很大、因为这可能表明器件是假冒器件-对于该批次、如果不在我们的系统中、我会要求您访问我们的反假冒 页面为 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·帕克

    使用不同批次的器件完全不会有任何问题。

    芯片顶部:

    第一排:1406

    第二排:[logo TI] 29K

    第三排:CQYQ G4 (带下划线)

    令人难以置信

    非常感谢大家、此致

    萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    是的、这是合理的-批次没有问题、在我们的系统中似乎是合法的、因此我没有理由相信器件是假冒的。

    我很抱歉你遇到了这些问题-但似乎有一个假冒产品造成了麻烦。  

    此致!

    帕克·道德森