This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII RX 直流特性的绝对最大额定值

Guru**** 2926210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256274/dp83867cs-absolute-maximum-ratings-for-sgmii-rx-dc-characteristics

器件型号:DP83867CS


大家好、团队

我正在寻找 DC 和 UI 规范、或 DP83867CS SGMII 的掩码。
我在下面的主题中找到了答案。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921602/dp83867is-dp83867is-dp83867is-sgmii-dc-specification

请给我们提供有关上述 SGMII 直流规格的更多信息。

[问题1]
我查看了数据表、但 SGMII_RX 引脚(SGMII_SIP、SGMII_SIN)
没有提到绝对最大额定值。
DP83867CS SGMII 输入引脚(SGMII_SIP、SGMII_SIN)的绝对最大额定值是多少?

[问题2]
请告诉我 DP83867CS SGMII 输入的 Vdiff 输入的下限和上限。
它是否为800mV、这是上图中 DP83867CS SGMIIINPUT 的屏蔽规格的上限?
但是、如果它符合思科 SGMII 规范、则 VI 输入电压范围将为675mV-1725mV、
所以我认为掩膜的上限将是(1725mV - 675mV)=+/- 1050mV。

[问题3]
DP83867CS 眼宽规格是否在上图中为0.25UI 和0.55UI?

[问题4]
我们将交流耦合电容器连接到 SGMII 线路。
DP83867 PHY 器件内 SGMII RX 线路的共模电压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们符合思科标准。 您是否发现任何功能问题?

    我还注意到869的一个重复查询、我将关闭该查询并继续。

    此致、

    阿尔瓦罗