This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410V:RS422的典型电路

Guru**** 2927830 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2452V, THVD2410V, THVD2412V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256489/thvd2410v-typical-circuit-for-rs422

器件型号:THVD2410V
主题中讨论的其他器件: THVD2412V、THVD2452V

大家好、

我的客户正在使用我们的 THVD2410V、其数据表显示它还可以支持 RS422。

那么、您能帮助检查一下我们是否有 RS422的典型电路与 THVD2410V 共享给客户吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单来说、RS 至422只是单向的点对点 RS 485。 因此一个收发器总是启用驱动器、另一个收发器总是启用接收器、只有接收器需要一个端接电阻器。 另请参阅 该简短演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    因此、如果您可以将 THVD2410V 用于 RS 至422、那么将 THVD2412V 用于 RS 至422可能会更好(其位于同一数据表中、目前处于预发布状态-我相信我们可能也已推出 EVM)。 原因在于、RS 至422系统为全双工(其多点;1主机与多达10个外设通信、其中传输线对连接到所有外设、其接收线对连接到每个外设的传输线对。  下面是一个简单的 RS 至422示例:

    这显示了两个接收器-其中只有1个接收器与主机器件通信。  

    G 由 THVD2412V 上的 Y/Z 引脚表示

    R 由 THVD2412V 上的 A/B 引脚表示

    下面是与 TI 风格相关的主题:

    这在数据表中-但显示了 RS 至485的端接设置(在全双工模式下、在驱动器和接收器上具有端接)。  

    R TERM = 100欧姆(RS 至422标准)仅端接总线上的最后一个接收器、并端接主机器件上的 RX 对。  

    您可以使用 THVD2410V -但通常每个节点需要其中2个(一个在 TX 模式下、一个在 RX 模式下)-它们在电气方面与 THVD24422兼容 RS; 但从系统配置的角度来看、您需要的设备比仅使用全双工设备更多。 这是因为如果所有器件都在一个半双工总线上-您不再位于多点系统(如 RS - 422)中、而是位于多点系统(例如 RS - 485 (485也可以实现多点))中 因此、我会尝试引导您的客户选择全双工选项。  

    对于逻辑引脚-其设置与 RS 至422和 RS 至485的数据表中显示的相同。 该器件只能达到1Mbps、而不存在压摆率限制-因此、如果您需要更高的数据速率、THVD2452V 实际上只是速度更快的版本、可以在20Mbps 和50Mbps 之间切换。  

    如果他们绝对需要使用 THVD2410V、那么从第二张图片来看、我分享的每个节点将需要2个器件用于合适的 RS 422。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森