This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:此部件是否适用于 MCU GPIO ESD 保护?

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05C, TPD1E10B06, TPD1E05U06-Q1, ESD1LIN24, TPD1E10B06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249886/tpd1e10b06-is-this-part-correct-for-mcu-gpio-esd-protection

器件型号:TPD1E10B06
主题中讨论的其他器件:TSD05C、、 TPD1E05U06-Q1ESD1LIN24

大家好、我想为我的5V MCU 输入和输出寻找 ESD 保护。 这是此应用的理想器件吗? 只需将其放在连接器旁边、然后可能有一个 RC 电路? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    TPD1E10B06是一种非常流行的 GPIO ESD 保护选项、也是一个有效的选择! 我不确定您的应用的其他规格、但在查看我们的一些可用器件后、我发现 TSD05C 具有等效或更好的规格、请查看随附的比较文件。 这些器件的封装不同、这意味着 TSD05C 可能不适合您的应用。 由于提供的封装较小、TPD1E10B06更有意义、但如果更需要略微增加规格、您可以考虑使用其他一些器件。 您可以随时使用我们的 ESD 和浪涌保护 IC 产品选项来进行比较,此选项可在此处找到: ESD 和浪涌保护 IC 产品选择| TI.com。 您可以按不同的规格进行筛选、更改显示的列、并将数据拉至 Excel 文件!

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    祝您度过美好的一天!

    约书亚·普拉盛

    e2e.ti.com/.../Compare_2D00_parametrics_2D00_20230718151449.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的回复! 布局尚未完成、因此我目前可以实施任何足迹。 唯一的问题是、我无法 从任何位置获取 TSD05C 的资源?  

    此外、对于使用此除法的理想电路、是否有任何相关信息、例如使用电阻器和电容值来使 RC 电路采用此除法? 或者该器件本身是否足够好?

    我会看看你的链接,谢谢! 我还需要一个类似产品、在进入分压器电路之前钳位到30V

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    如果您选择 TSD05C 作为 购买地点、请访问以下链接: TSD05C 产品说明书、产品信息和支持| TI.com

    不需要 RC 电路与器件配对、但一些系统设计人员可能希望为下游电路增加延迟或滤波器。 根据应用确定的附加电压。 就器件功能而言、不 需要额外的电路。

    最后一件事、我在下面附上了一个表格、其中介绍了一些可以满足您30V 钳位需求的方案:

    伏尔沃姆 双向/单向 通道数量 钳位电压(V) 电容(pF) IEC 61000-4-5等级(A) IEC 61000-4-2等级(V)
    TPD1E05U06-Q1 5.5 尤尼 1 23 0.4 2.5 12000
    ESD1LIN24 24 1 31 3 3.5 30000

    我 根据您选择的5.5Vrwm 器件选择了 TPD1E05U06-Q1、我选择了 ESD1LIN24、因为它能够更好地满足您对钳位电压的要求。  如上所述、  在找到最符合您要求的器件时、产品选型工具将是一个有用的资源。

    如有任何其他问题、请立即联系我们!

    此致、

    约书亚·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    该链接会将我带到显示没有可用库存的页面。 此外、我在任何位置都找不到该组件的任何来源。

    感谢您的建议。 也许你可以帮我看看我是否错过了明显的东西。 我看了产品选择器,但似乎你没有汽车级保护最大32V 线路,所以 Vmrs 刚刚超过32V,钳位不远. 是否缺少组件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    此部件将很快完全释放。 我看到我们安排了一些 TI 人来为您的公司工作、我已经联系他们着手为您获取一些样片。 对于任何混淆、我深表歉意!

    关于第二点、我们通过汽车认证的器件最高只能工作24V。

    如往常一样、如果您有任何其他问题、请毫不犹豫地在此处提问!

    祝您度过美好的一天!
    约书亚·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    好消息、TSD05C 现已推出! 此链接仍应可用:  TSD05C 产品说明书、产品信息和支持| TI.com

    我还没有听说您是否能够获得样片、因此我想为您提供链接。

    如果您在订购样片时遇到任何问题、敬请告知!

    祝您度过美好的一天!

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我还没有机会订购任何产品。 我刚刚看到 TSD05CDYFR 现在可供使用。 这款产品与主产品页面上的预量产 PTSD05CDYFR 器件之间的区别是什么。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    "P"表示处于"APL"阶段的器件。 由于商用器件现已上市(根据 TSD05CDYFR)、该器件很快很可能会移除。 我强烈建议从 TSD05CDYFR 器件而不是 PTSD05CDYFR 器件订购。

    感谢您的快速回复!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我刚刚注意到这些看起来不是汽车级的吗? 是这样吗? 如果是、很遗憾、我将无法在将来的应用程序中使用它们! 我先前提出这个问题的 PCB 不需要它、现在已经完成了。

    您对最佳的汽车级替代产品有什么建议吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很高兴听到您的其他设计已完成!  如果您需要符合汽车标准的器件、我推荐 TPD1E10B06-Q1。 请参阅下表:

      TSD05C TPD1E10B06
    伏/伏(V) 5.5 5.5
    封装类型 SOT SOT-5X3 (或 W1SON)
    封装尺寸(长 x 宽)(mm) 2.65x1.3 1.6x0.8 (或1.0x0.6)
    双向/单向 双向性 双向性
    通道数量 1 1
    钳位电压(V) 9.3 10
    IO 电容(典型值)(pF) 6 12
    IEC 61000-4-5 (A) 30 6
    IEC 61000-4-2接触(kV) 30 30
    最大漏电流(nA) 50 100

    遗憾的是、这些器件不是 P2P、但 TPD1E10B06提供与我们的自动认证器件最接近的规格。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    点此恭敬、

    J·普拉盛