主题中讨论的其他器件:TSD05C、、 TPD1E05U06-Q1、 ESD1LIN24、
大家好、我想为我的5V MCU 输入和输出寻找 ESD 保护。 这是此应用的理想器件吗? 只需将其放在连接器旁边、然后可能有一个 RC 电路? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想为我的5V MCU 输入和输出寻找 ESD 保护。 这是此应用的理想器件吗? 只需将其放在连接器旁边、然后可能有一个 RC 电路? 谢谢!
Matthew、您好!
TPD1E10B06是一种非常流行的 GPIO ESD 保护选项、也是一个有效的选择! 我不确定您的应用的其他规格、但在查看我们的一些可用器件后、我发现 TSD05C 具有等效或更好的规格、请查看随附的比较文件。 这些器件的封装不同、这意味着 TSD05C 可能不适合您的应用。 由于提供的封装较小、TPD1E10B06更有意义、但如果更需要略微增加规格、您可以考虑使用其他一些器件。 您可以随时使用我们的 ESD 和浪涌保护 IC 产品选项来进行比较,此选项可在此处找到: ESD 和浪涌保护 IC 产品选择| TI.com。 您可以按不同的规格进行筛选、更改显示的列、并将数据拉至 Excel 文件!
我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我!
祝您度过美好的一天!
约书亚·普拉盛
e2e.ti.com/.../Compare_2D00_parametrics_2D00_20230718151449.xlsx
你好、Joshua、
感谢您的回复! 布局尚未完成、因此我目前可以实施任何足迹。 唯一的问题是、我无法 从任何位置获取 TSD05C 的资源?
此外、对于使用此除法的理想电路、是否有任何相关信息、例如使用电阻器和电容值来使 RC 电路采用此除法? 或者该器件本身是否足够好?
我会看看你的链接,谢谢! 我还需要一个类似产品、在进入分压器电路之前钳位到30V
谢谢!
Matthew、您好!
如果您选择 TSD05C 作为 购买地点、请访问以下链接: TSD05C 产品说明书、产品信息和支持| TI.com
不需要 RC 电路与器件配对、但一些系统设计人员可能希望为下游电路增加延迟或滤波器。 根据应用确定的附加电压。 就器件功能而言、不 需要额外的电路。
最后一件事、我在下面附上了一个表格、其中介绍了一些可以满足您30V 钳位需求的方案:
伏尔沃姆 | 双向/单向 | 通道数量 | 钳位电压(V) | 电容(pF) | IEC 61000-4-5等级(A) | IEC 61000-4-2等级(V) | |
TPD1E05U06-Q1 | 5.5 | 尤尼 | 1 | 23 | 0.4 | 2.5 | 12000 |
ESD1LIN24 | 24 | 位 | 1 | 31 | 3 | 3.5 | 30000 |
我 根据您选择的5.5Vrwm 器件选择了 TPD1E05U06-Q1、我选择了 ESD1LIN24、因为它能够更好地满足您对钳位电压的要求。 如上所述、 在找到最符合您要求的器件时、产品选型工具将是一个有用的资源。
如有任何其他问题、请立即联系我们!
此致、
约书亚·普拉盛
Matthew、您好!
好消息、TSD05C 现已推出! 此链接仍应可用: TSD05C 产品说明书、产品信息和支持| TI.com
我还没有听说您是否能够获得样片、因此我想为您提供链接。
如果您在订购样片时遇到任何问题、敬请告知!
祝您度过美好的一天!
J·普拉盛
Matthew、您好!
很高兴听到您的其他设计已完成! 如果您需要符合汽车标准的器件、我推荐 TPD1E10B06-Q1。 请参阅下表:
TSD05C | TPD1E10B06 | |
伏/伏(V) | 5.5 | 5.5 |
封装类型 | SOT | SOT-5X3 (或 W1SON) |
封装尺寸(长 x 宽)(mm) | 2.65x1.3 | 1.6x0.8 (或1.0x0.6) |
双向/单向 | 双向性 | 双向性 |
通道数量 | 1 | 1 |
钳位电压(V) | 9.3 | 10 |
IO 电容(典型值)(pF) | 6 | 12 |
IEC 61000-4-5 (A) | 30 | 6 |
IEC 61000-4-2接触(kV) | 30 | 30 |
最大漏电流(nA) | 50 | 100 |
遗憾的是、这些器件不是 P2P、但 TPD1E10B06提供与我们的自动认证器件最接近的规格。
如果您有任何其他问题、敬请告知!
点此恭敬、
J·普拉盛