This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1123:浪涌测试设置-发生器源阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254694/tiol1123-surge-test-setup---generator-source-impedance

器件型号:TIOL1123

您好!

关于数据表第19页、TIOL1123能够承受1.2/50–8/TIOL161000-4-5的最大1.2kV 20 μs
源阻抗为500 Ω 的浪涌。

IEC61000-4-5状态、即使用 2、12或42 Ω  作为源阻抗。

 使用500 Ω 有什么具体原因吗?

谢谢。此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    500 Ω 不是指发生器的内部源阻抗、而是指放置在发生器和 TIOL1123引脚之间的外部500 Ω 串联电阻。  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您指出。 我漏掉了这些信息。

    数据表中的说明有点误导、那么:

    那么、在任何情况下是否建议对 TVS 二极管使用外部保护?

    另外、如果没有500R 串联电阻器、就不可能满足我认为的 IEC 要求。

    那么、内部浪涌保护是否仅适用于该500R?

    谢谢。此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这种具有更高串联电阻的 IEC 61000-4-5的修改版本是我们在工厂自动化客户中看到的常见要求。  与 TIOL1123搭配使用的小型传感器应用通常具有较低的电流、无法满足标准浪涌要求中的较高电流要求。

    TIOL1123具有集成 ESD 保护二极管、但没有集成浪涌保护二极管。  因此、达到 TIOL1123的浪涌电流必须限制为最大2A、否则需要一个外部二极管。  

    TIOL1123将通过±1.2kV、1.2/IEC 50 μs 61000-4-5浪涌、且源阻抗为500 Ω。 由于40 Ω 等较低的源阻抗、您将需要一个额外的保护二极管。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的澄清!

    此致、

    乔纳森