This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:关于电源电压范围

Guru**** 2519470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248638/tcan1044v-q1-about-supply-voltage-range

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、

我有疑问。

如果 V_cc 范围介于4.482和4.5V 之间、该器件是否会错误地向 CAN 总线线路发送任何信号?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    虽然此器件可在小于4.5V (4.482V)的 VCC 电压下工作、但 TI 无法再保证数据表中列出的电气规格。  

    例如、如果在 VCC = 4.4V 的情况下操作器件、则无法再保证 CANH 和 CANL 最低规范的 Vo (DOM):

    CANH (min)= 2.75V (不再保证)

    CANL (min)= 0.5V (不再保证)

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    由于是背景原因、我将此主题转发给电子邮件。

    此致、

    庄司