This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:显示异常原因分析

Guru**** 2874770 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255254/ds90ub948-q1-display-abnormal-reason-analyse

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好,TI 团队

          我们使用948 Der 设计汽车 IVI 显示产品,并与 主机的 947 Ser.  有时,我们收到了一些客户的投诉,因为他们发现屏幕显示异常,如闪烁,黑屏,框架跳过显示等。  除了系统中 MCU 给出的某些原因外、我更想知道如何分析 DES 或串行器自身的问题。 例如、4592的锁定针脚始终处于低电平将导致屏幕上不显示。 您能提供指南或相关的一般性文档 来帮助我们 快速找到问题位置。

         提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果948 LOCK 引脚处于低电平、则948将无法恢复串行器发送的串行流。 这就是948锁定针脚为低电平时没有显示的原因。 TI 有一个称为裕度分析计划(MAP)的计划、允许诊断链路问题。 这包含在948的 ALP 配置文件中。

    MAP 程序的应用手册: 链接

    您是否已联系您当地的 FAE 代表? 如果您不熟悉 ALP、它们可以提供帮助。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

         这只是一个有关锁定引脚的示例。 实际上、我们希望获取 Fault tree analysis 或类似的指南、以便更快地帮助我们解决 fonud 9proc 的问题。  

         我知道地图软件,但我记忆地图用于分析链接是好或坏,多少利润。  你的意思是,我们可以找到一些寄存器参数在地图,以指示到某个地方有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议从 MAP 软件开始、因为链接本身的质量非常重要。 这将导致这些器件的大部分屏幕闪烁问题。 948上还有一种内置自检(BIST)功能,用于检查通过链路接收到的错误。 948数据表第7.3.15节概述了 BIST 过程

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    谢谢您的建议、我 明白了。