This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持电池短路保护的汽车 SPST/SPDT

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052-Q1, TPS25940-Q1, TMUX7219-Q1, TMUX7236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255173/automotive-spst-spdt-which-support-short-to-battery

主题中讨论的其他器件:TPS25940-Q1TMUX7219-Q1TMUX7236、TMUX4052-Q1

您好、TI 专家。

  您能否帮助推荐 SPST 或 SPDT,它可用于车辆接口,需要支持电池短路(16V)。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuerui:

    TPS25940-Q1将是此处的最佳选择。 它就是为此类应用而设计的。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel:

      感谢您的快速响应。

    在我的应用中、我更喜欢模拟开关、例如 TMUX7212-Q1。 是否推荐双通道 SPDT?  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goel、您好!

    我认为、我们为您的应用提供的更好器件是 tmux7219-Q1、具有2:1 1通道。 您只需使用2个 此类器件即可获得与2:1 2通道相同的功能。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

      您是否有集成双通道版本?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuerui、

    很遗憾、我们没有像您所需的那样符合汽车标准的器件。

    但我们确实有 TMUX7236、它基本上是 tmux7219-Q1的2:1 2通道版本。

    很遗憾、它未通过汽车认证。 您能详细介绍一下这个业务案例吗?  我会 跟我的团队了解一下、我们是否有新的器件可以很快发布以满足您的需求

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

      目前、我们将在1个月内发布我们的设计。  首先、我们选择 TMUX4052-Q1作为替代产品、它是一个4:1 2通道、也适合我们的应用。  

      非常感谢!