This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:ETH PMD 接口的单板问题:奇怪的差分信号波形

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252260/dp83822h-single-board-issue-at-eth-pmd-interface-strange-differential-signal-waveforms

器件型号:DP83822H

在我当前的项目中、有一个信号板、显示以太网 PHY 的 MDI 侧出现异常行为。 其他主板不存在这个问题、它们以100Base-T 全双工模式运行、吞吐量接近100MBit/s。所以这不是一般的设计/布局问题。

在 RD_P (黄色)和 RD_M (turqouise)测量的图片 I 上的波形。 RJ45连接器中未插入任何器件、因此这是开路测量。 这应该是一个 FLP。

没有正向摆动、并且与其他电路板一样、信号电平变得更接近0V。

您能帮我找出根本原因吗? PHY IC 本身在其引脚上似乎拥有他所需的一切(电压、时钟等)。

AVD 电压为3.3V、IO 电压为1.8V。

如果您需要其他信息、请告诉我。

此致

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    是否强制在100M 全双工模式下使用无法正常工作的 PHY?

    连接到链路伙伴时是否出现任何问题?

    此致、
    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul。

    谢谢回答。

    自举引脚将 PHY 设置为广播10BASE-Te、半双工/全双工和100BASE-TX、半双工/全双工。 这是数据表中给出的默认配置。 寄存器0x0 (BMCR)显示0x1000 (启用10MBit/Autoneg)。

    此致

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    请允许我复查您的意见并联系您。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    Unknown 说:
    图片上的波形测量值为 RD_P (黄色)和 RD_M (turqouise)。 RJ45连接器中未插入任何器件、因此这是开路测量。 这应该是一个 FLP。

    您可以尝试更改电路板上的磁性元件并检查它是否有帮助吗?

    看起来差分信号的一部分是镜像的。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝大家周四愉快。

    遗憾的是、更换磁性元件后没有效果。 行为和以前一样。

    此致。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您能否分享您的测试设置的方框图?

    RD_M 和 RD_P 是接收器、只是想检查这些线路上的数据是如何测量的。

    此致、
    拉胡尔