This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253695/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

  我的 IVI 有两个显示端口、一个使用941、另一个使用 947。 显示面板使用948、两个显示端口使用相同的 解串器948、相同的分辨率,1920*1080。

  现在、941-948、链路正常、显示正常。

  用同一面板,947-948,没有显示屏,链接不稳定,947表示"反向通道 CRC 错误",我该如何解决这个问题?

  当我把 usb2any 连接到947的 I2C 时, I2C 的通信可能是没有 ACK 的,这个连接的947-948是非常差分的。为什么?

  

  感谢您的帮助!

  此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yicheng:

    我需要有关设置的更多信息:

    1.绘制设置图示。 两个 Serilaizers 是否同时连接到948?

    2.是单链路还是双链路?

    3.能否发送941-948的寄存器转储?

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abarca

    1,我的意思是显示面板的解串器是948格式,同样的分辨率也一样。面板可以连接到941显示端口,也可以连接到947端口。

    2、显示面板解串器-948是双路 link.it's mean 941和947也是双路链路。

    3,这是941-952的注册,它的外观,952的反向通道 CRC 错误。但面板可以显示。

    947:第10页和第14页、是否有惯性寄存器信息? 如何使用?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abarca

      这是我的渠道 sch,请检查我。反向通道 CRC 错误由硬件引起?e2e.ti.com/.../BE11_5F00_128LCM-_5F00_-128LCM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    947初始化代码:

    {0x27、 0x01}、
    {0x03、 0xDA}、  // I2C  全部通过
    {0x06、 0x58}、 // DES ID
    {0x07、 0x34}、 //  从 ID
    {0x08、 0x34}、  // 从器件 别名
    {0x0D、 0x03}、  //gpio0 --pwm
    {0x0E、 0x33}、  //GPIO2 -输入、GPIO1-输入
    {0x0F、 0x03}、  //GPIO3-输入
    {0xC6、 0x21}、  //ICR
    {0x5B、 0x0A}、  //0x05}、
    {0x40、 0x10}、
    {0x41、 0x4A}、
    {0x42、 0x3F}、
    {0x41、 0x4B}、
    {0x42、 0x8A}、
    {0x41、 0x49}、
    {0x42、 0x10}、
    {0x42、 0x00}、
    {0x40、 0x14}、
    {0x41、 0x4A}、
    {0x42、 0x3F}、
    {0x41、 0x4B}、
    {0x42、 0x8A}、
    {0x41、 0x49}、
    {0x42、 0x10}、
    {0x42、 0x00}、
    // {0x01、0x01 },
    {0x4F、 0x80}、  //0x40}、
    {0x27、 0x00}、

    模拟寄存器选择选择用于寄存器访问的目标

    000b:已禁用

    001b - 011b:保留

    100b:OLDI 寄存器

    101b:FPD3 TX 寄存器

    11xb:保留

     是否具有模拟寄存器的任何详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yicheng:

    2,显示面板解串器-948是双路 link.it's mean 941和947也是双路[/报价]

    针对您的设置947-948的寄存器转储显示您将设置为单链路而不是双链路。

    请回答以下问题:

    1.您在使用什么 PCLK?

    2.能否发运941和947示意图?

    3.是否将同一视频发送到两个串行器?

    4.我注意到您正在设置和取消设置947中寄存器0x27的位1、为什么要使用它? 我们不建议这样做。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,LVDS 时钟 为71.4M

    2,原理图

    e2e.ti.com/.../BE11-_5F00_-LCM_5F00_V1.3.pdf

    3941941-948,947-948、video all most is different、941-948是   Android launcher1947-948是 Android launcher2。

    4、我删除了 rigister27'initinal 代码,现在947-948可以显示 laucher2的测试 pictue.

      

     但是,4519's 反向通道 CRC 错误仍然存在。 我如何解决这个错误?

      最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yicheng:

    一旦将1写入 UB947的寄存器0x04中的位5、就可以清除 CRC 错误。 完成此操作后、将0写入寄存器0x04中的位5以获得正常操作。

    此致、

    G·阿巴尔卡