This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:检测为隔行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255143/tfp410-detected-as-interlaced

器件型号:TFP410

我们使用 TFP410的实现方案与我们的目标监控器不兼容、但在大多数其他监控器上运行良好。   一个 HDMI 协议分析器显示、TFP410视频在传输1080p60 RGB24时被检测为隔行扫描。  TFP410的并行输入配置为1.8V I/O 24位单边沿、具有来自 FPGA 发送色条的148.5MHz 单端时钟输入。  是否有任何想法要知道为什么它被检测为隔行扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题是否仅在 1080p60 RGB24分辨率下发生?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这是我们使用的唯一分辨率。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间

    我们是否确定您发送的是1080P 而不是1080i? TFP410对隔行扫描或逐行扫描没有控制权。 它通过三条 TMDS 数据通道发出 RGB。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    是的、肯定的、因为我还有2个其他协议分析器确认1080p60。   奇怪的是、我们供应商的分析器显示为隔行扫描。   然而,他的内部记录显示出进步。    在我看来、TFP410的 TMDS 侧的毛边有一些东西。   我还尝试了将 TFADJ 调整为其他值、但仍然具有相同的结果。  我还尝试将像素时钟减半以达到1080p30、仍然是如此。  关于 TMDS 时钟/数据关系、有什么办法可以实现吗?

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间

    我真的不知道 TMDS 时钟和数据关系会如何影响被检测为隔行或逐行的输出信号。 TFP410只是一款并行(RGB)到串行(TMDS)转换器。 但 TFP410没有 可改变 TMDS 时钟和数据关系的控制;

    谢谢

    大卫