This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:连接错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255807/tusb2036-connection-error

器件型号:TUSB2036

大家好!


客户在 CPU 和 USB 存储器连接之间使用 TUSB2036。

连接 CPU 和 USB 存储器时发生了无法写入或读取的事件。

打开文件时连接经常失败。
此外、我还使用 USB 协议分析器检查了 USB 集线器 IC 和 USB 存储器之间的状态。
因此、我们发现在某些情况下、NAK 响应未发送到输入和输出令牌。
与 USB 存储器的连接被连续终止多次(三次)。

你知道是什么原因造成的吗?
如果有需要检查的地方、请告诉我。

我还有客户的电路图。
我希望您通过私人消息确认该电路。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受友情请求并发送带私人消息的示意图

    最佳

    布赖恩