This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:串行器/解串器通道扩展解决方案

Guru**** 2914350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254207/ds280df810-serdes-lane-extension-solution

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF410、DS560MB410

您好!

我的客户在以下条件下正在寻找 SERDES 通道扩展解决方案。

 - 12.5Gbps 或更高/CPRI/4 通道

 -卡<-->背板<-->卡连接,总长度小于400毫米

1.哪些产品适合此类连接?

2.重定时器和重拨器的区别是什么?使用每种产品进行此连接的优缺点是什么?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您知道 PCB 由何种材料制成吗?  客户是否估计有插入损耗?

    基于12.5Gbps 或更高的要求、我推荐我们的25G 器件。  如果您能够分享客户期望实施的数据速率、那将会很有帮助。

    1) 1) DS250DF410是一种选择。  它是我们的25G 重定时器系列的一部分、支持如下所示的数据速率。

    另一款4通道器件是我们的 DS560MB410。  该器件是一款转接驱动器、支持高达32GBD NRZ 或28GBD PAM4信令。

    2) 2)我建议查看以下应用手册以了解有关转接驱动器和重定时器之间差异的信息。  通常、 重定时器提供更高级的信号调节、但必须能够"锁定"传入数据速率。 重定时器的功耗也更高。

    https://www.ti.com/lit/an/snla347a/snla347a.pdf

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的答复。

    这里是 PCB 材料和插入损耗。

    • PCB 材料
      • ISOLA FR408
      • Dk:3.67、Df:0.0120
    • 插入损耗
      • -2.2dB@5GHz、每100mm

    这些信息对建议是否有影响?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我希望 DS250DF410和 DS560MB410能够补偿5GHz 时的~9dB 损耗。  如果客户希望进一步增强对 DS250DF410的信心、他们可以使用自己的通道和器件 IBIS-AMI 模型进行仿真。

    对于 DS560MB410、我们没有 IBIS-AMI 模型、但我们有客户可以用来进行仿真的 s 参数。

    可以在每个器件的各自 mysecure 文件夹中找到 IBIS-AMI 模型和 s 参数。  客户可以使用产品页面上的"申请"按钮来请求访问这些资源。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    DS560MB410数据表介绍了 CPRI 的应用、如下所示。

    另一方面、在 DS250DF410数据表中、我找不到 CPRI 应用的描述。

    可以将 DS250DF410应用于 CPRI 应用吗?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您知道将使用哪种 CPRI 数据速率吗?

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    客户首次评论的 CPRI 数据速率为10 Gbps。

    客户正在考虑运营利润率和未来的数据速率升级。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    CPRI 7.0规范的图32 (见下方链接)显示了不同数据速率通常使用哪些物理接口规范。  我认为10G CPRI 将包含在 SFF-8418电气规格中。  我希望 DS250DF410能够在"重定时器模式"下满足这一要求、但由于 VOD 控制依赖于 CDR 锁定、在任何 CDR 旁路情况下都很难满足此规范。  如果数据速率在下图所示的速率范围内、我希望 DS250DF410符合 SFF-8418规范。  客户可以使用 IBIS-AMI 模型进行仿真、以使他们的设计更加有信心。

    http://www.cpri.info/downloads/CPRI_v_7_0_2015-10-09.pdf

    从大于10G 的数据速率来看、我认为其中的一些选项已包含在数据表中提到的规格中、例如 CEI-25G-LR/MR/VSR/VSR. SR

    谢谢。

    德鲁