This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:高温测试期间断开链路

Guru**** 1136150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254633/dp83tc811r-q1-link-down-during-high-temperature-testing

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

专家、您好!

客户对 DP83TC811R-Q1进行了高温测试、但发生了链路断开问题。 检查寄存器值后、只有0x0017会发生变化。 发生错误时、寄存器显示为左图、将该寄存器校正为右图时、可以消除链接断开问题。  

您能给我一些建议吗?

非常感谢。

此致、

文廷  

 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷您好!

    您是否可以在问题前后读取寄存器0x467、以查看是否是绑定问题?

    请注意、这是一个扩展寄存器、需要特殊步骤才能读取。

    有关如何读取此寄存器、请参阅 SNLS579A 数据表中第8.6.1节的寄存器访问摘要中的表25。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    始终读取0X467寄存器。 我们看了看记录,这里没有变化,它一直是000C,但我们不知道它是否正确。 需要您身边的帮助、以检查是否只有 RX _ D2是11以及 其他所有值是否都是0正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷您好!

    我没有足够的信息来为您回答此问题。 将此0x000C 值与 SNLS579A 数据表中的第8.5节编程进行比较。 寄存器0x000C 应与 PHY 的自举方式匹配。

    如果没有、那么我们需要查看每个自举引脚是如何上拉/下拉的。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    • 我还想问一下 DP83TC811的链路断开原理吗? 例如、在哪种情况下会发生链路断开。
    • 对于高温测试、客户可以排除读取0x467寄存器时的捆绑问题。 您能否给我们讲一讲一些可能导致高温测试中链路断开的其他原因、以及如何排除? 存在一种奇怪的现象、即如果客户的温度从低升高到高、则在开始时温度较高并保持此高温或将高温降低到低温的情况下、将不会发生链路断开问题。  
    • 除了高温测试之外、客户还在压力测试中通过了链路断开测试。 客户在数千次后重置电源、并且将发生链路断开的情况。  

    最好的酒保

    文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷您好!

    我之前错过了该链接、但 PHY 似乎没有失去链路。

    寄存器0x0001、位2告诉我们仍然存在链路。

    您能否分享您的原理图和811器件的顶部标记图片?

    此致、

    阿尔瓦罗