This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:有关上拉电压的问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255753/tca9548a-question-about-pull-up-voltage

器件型号:TCA9548A

大家好、

在客户的应用中、系统中有两个公共接地3V3电源。 分别为"P3V3"(主电源)和"P3V3_STBY"。

对于 TCA9548APWR、VCC 连接到"P3V3_STBY"、 输入通道 SDA 和 SCL 上拉至"P3V3_STBY"、但8个输出通道 SD [0:7]和 SC [0:7]被上拉至"P3V3"(主电源)。

他们想知道输入引脚是否泄漏到输出引脚。 ("P3V3_STBY"是否通过 TCA9548APWR 泄漏到"P3V3"?)

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    您的意思是、如果我们器件的 Vcc 未上电、而 SDx/SCx 或 SDA/SCL 等其他引脚被上拉至某个电压? 如果是、则不应发生反偏置。 泄漏电流将被限制。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    我的意思是、如果 Vcc 和 SDA/SCL (输入引脚)连接并上拉至同一电压(P3V3_STBY)且 SDx/SCx (输出引脚)上拉 至另一电压(P3V3)、那么从 P3V3_STBY 到 P3V3是否存在泄漏电流?

    此致

    高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    功能方框图显示反向供电电流将受到限制。  

    I2C SCL/SDA 和 SCx/SDx 通道之间的连接将处于高阻抗状态。 输入滤波器呈现高阻抗输入。 内部 PassFET 的漏极/源极和开关控制逻辑的栅极输入之间存在高阻抗。 反向供电电流将极小。  

    此致、

    泰勒