This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:在重定时器采集周期内禁用 TMDS

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256025/tmds181-disabling-tmds-for-the-retimer-acquisition-period

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: SN65DP159

您好!

数据表中显示以下内容:"在时钟频率检测周期和持续大约7ms 的重定时器采集周期期间、TMDS 驱动器可保持运行状态(默认)或被编程为禁用、以避免向下游接收器发送无效的时钟或数据。" 在重定时器默认周期内、我们可以在哪个寄存器中禁用 TMDS 驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要禁用 Tx (可以为 TMDS181执行相同的操作、如 DP159的说明):
    {0xFF、0x01}、//选择第1页
    {0x10、0xF0}、//禁用所有 Tx 通道
    {0xFF、0x00}、//选择页0

    按照 slla358第4.3.2节中的相同过程启用所需的 Tx 通道。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、在重新同步期间、没有自动方法可以关闭 TMDS -打开。

    对于 TMDS181、主题"在采集期间禁用 sn65dp159 TMDS 自动输出"的语句是否也有效?

    谢谢。

    拉斯洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     "在采集期间自动禁用 sn65dp159 TMDS 输出是什么意思?" 该声明在文档中的什么位置?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    我在此论坛中找到了另一个主题、讨论内容相同、但适用于 sn65dp159。  本主题的 URL 是 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/515265/disabling-sn65dp159-tmds-ouput-automatically-during-acquisition 。

    谢谢。

    拉斯洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Laszlo、

    感谢您指出 E2E 主题 URL。 我确认会对这些数据表进行编辑、以阐明这句话。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Zach!