This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM050:[案例:534339]技术数据查询

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254845/sn65lvdm050-case-534339-technical-data-inquiry

器件型号:SN65LVDM050

[案例:534339]技术资料查询

 我们的客户与 SiliconExpert 合作确保了准确性和合规性。

由于"SN65LVDM050PWG4"根据"">download.siliconexpert.com/.../fct16240.pdf"的规定是正确的、 但是您添加了更正后的器件"SN65LVDM050PWRG4"、因此我们希望您确认是否(原始器件是过时的、更正后的器件是其替代器件、或者原始器件为旧格式、正确的是更新后的格式)。

因为根据"">download.siliconexpert.com/.../fct16240.pdf","CY74FCT162240ATPVC"部分是正确的, 但您添加了更正后的部分"CY74FCT162240CTPVC"、因此我们希望您确认是否(原始器件已过时、更正后的器件是其替换器件、或者原始器件是旧格式、正确的器件是更新后的格式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65LVDM050PWRG4进行了符号标记更改并移除了 G4。 这两个器件是相同的。 请参见下方的。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以考虑将"TPC1020AVE-100i"器件停产吗?

    2- 根据"">download.siliconexpert.com/.../fct16240.pdf",此部分的 SN65LVDM050PWG4是正确的, 但是您添加了更正后的器件"SN65LVDM050PWRG4"、因此我们希望您确认是否(原始器件已停产、更正后的器件用于替换它、或者原始器件为旧格式、正确的器件为更新的格式)。

    3- 根据"">download.siliconexpert.com/.../fct16240.pdf",此部分"CY74FCT162240ATPVC"是正确的, 但您添加了更正后的部分"CY74FCT162240CTPVC"、因此我们希望您确认是否(原始器件已过时、更正后的器件是其替换器件、或者原始器件是旧格式、正确的器件是更新后的格式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    1.请再次确认有问题的器件适用于 INT-TXP。

    2.与 Josh 的响应类似,它是同一个设备,因此该设备不是过时的,而只是符号标记发生了变化。

    3.  请帮助再次确认相关设备是否适用于 INT-TXP,谢谢。

    此致、

    迈克尔.