This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:如何理解预加重和 DRV_PK

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256906/sn65dp141-how-to-understand-pre-emphasis-and-drv_pk

器件型号:SN65DP141

您好,团队:

  我有两个困惑的 参数、希望您能帮助解释它、谢谢

  SN65DP141有预加重功能吗? 如何通过硬件或软件设置参数?  

   

  2.DRV_PK:如何了解交流峰值以及该参数的高频程度如何影响信号、我在数据表中没有找到相关说明。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65DP141 是一款线性转接驱动器、这意味着它没有预加重功能。 您在数据表中注意到的预加重是输入信号、该信号传递到转接驱动器的输出端。

    DRV_PK 在 TX 侧应用交流增益。  驱动器峰值会增加额外的6dB 高频增益。 该提升速度介于6Gbps 至10Gbps 之间。

    谢谢。

    扎赫