This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:耦合变压器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257047/thvd8000-coupling-transformer

器件型号:THVD8000

最近、客户发现传输线路负载 需要 与 PLC 的变压器兼容、否则差分信号会衰减、从而导致信号错误或无法正常工作。

通常、差分信号通过 Rx 和 Tx 之间的耦合变压器和电容器传递、如下图所示。 这在应用中是可以的。

如下面所示、当在传输线路上添加一个低阻抗负载(太阳能逆变器)时、信号不会发送到 Rx 一侧。 信号将进入低阻抗环路。  

  

在这里、您可以找到市场上的 PLC 变压器之一。 客户想知道您可以建议 THVD8000是否具有兼容变压器?

HomePlugRegistered磁性元件变压器_網通產品應用_聯寶電子股份有限公司官網| ( linkcom.com tw )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    因此、如果您在另一侧使用太阳能逆变器驱动变压器-我们不建议仅使用 THVD8000、它将需要一个额外的线路驱动器来克服低阻抗负载。 幸运的是、我们确实提供了有关如何执行此操作 的应用手册(有器件推荐)- https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts = 1691425301940 、请注意它显示为交流插座-但通用架构同时用于交流电源和高压光伏逆变器系统 (所测试的负载有效值低至1欧姆)  

    我们推荐的变压器针对125KHz 调制进行了调优-但如果您需要不同的调制频率、则需要选择不同的变压器。  

    实质上:

    1.我们没有建议。 通过变压器来驱动 THVD8000 -您需要一个额外的线路驱动器、因为 THVD8000遵循 RS 至485负载限制、这就是需要额外驱动强度的原因  

    2. 我们有推荐的变压器-但最好在125KHz 调制频率下(在应用手册描述中)

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森