This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1177:SN75ALS1177和 SN75ALS1178的电流消耗不同

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75C1168, SN65C1168, SN75ALS1178, SN75ALS1177, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253023/sn75als1177-the-current-consumption-is-different-between-sn75als1177-and-sn75als1178

器件型号:SN75ALS1177
主题中讨论的其他器件:SN75ALS1178、、 SN65C1168E、SN75C1168 、SN65C1168

尊敬的专家:

我的客户正在评估  SN75ALS1177NS 以替代 SN75ALS1178。

他们对电流消耗有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们正在评估使用 SN75ALS1177NS 作为 SN75ALS1178NS 的替代产品。
SN75ALS1177NS 的电流消耗较小。

ALS1177NS 关于15mA 处于待机状态、关于35mA 处于2.5Mbps 运行状态
ALS1178NS 关于40mA 处于待机状态、关于60mA 处于2.5Mbps 运行状态

数据表显示了 SN75ALS1177/1178之间的电流消耗没有差异。

问题)
比较 SN75ALS1177和 SN75ALS1178的电流消耗 Icc 和其他交流特性时、哪一个更大或更快?

您能告诉我们一些可能的原因吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件具有不同的引脚排列。 您具体是如何测试的?

    SN75ALS1178的更好替代器件是 SN75C1168/SN65C1168/SN65C1168E (具有较小的共模范围)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    Inoue-San,

    如果您能回答 Clemen 的问题、请告诉我们、我还分配了一名 TI 工程师来审核您的问题。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Eric、

    感谢您的答复。

    客户当前正在将 SN75ALS1178NS 用于 Arcnet。

    由于 SN75ALS1178NS 的传送时间较短、因此 SN75ALS1177NS 被视为替代产品。

    除了 Arcnet 有严格的时序要求外、客户不知道其他任何情况。

    由于界面是旧的、因此很难确认细节。

    他们担心改变流程会导致时间上的重大变化、这是有风险的。  

    ——

    /RE 和 DE 经过设置、使 SN75ALS1177NS 和 SN75ALS1178NS 可用于同一个频率。

    因此、SN75ALS1177 4引脚 L (接收器使能) 12引脚 H (驱动器使能)

    SN75ALS1178接收器无控制引脚、始终处于使能状态;4引脚和12引脚为 H (驱动器使能)

    ——

    经证实、使用 SN75ALS1177而非 SN75ALS1178不会影响通信。

    但是、电流消耗差异很大。

    您能说明一下 两个器件之间的电流消耗有何差异。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Eric、

    我忘了提一下。

    这两个驱动器仅在发送期间启用。

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1177和1178使用相同的数据表并且具有相同的特性。 (我怀疑他们使用的是同一个裸片。) 如果以相同的方式进行配置、则它们应具有相同的功耗。

    您可能获得了较新的裸片版本、但我不知道有任何 PCN。

    CMOS 器件(SNx5C1168x)的偏差比 ALS 器件更低、因此信号质量将得到提高。 在我看来、值得对它们进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    SN75ALS1177和 SN75ALS1178使用相同的数据表。 电流消耗应与数据表中列出的测试条件相同。  

    客户看到的电流差异有多大? 每个器件正在驱动的负载是否存在会导致较大电源电流差异的差异?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens 和 Tyler、

    感谢您的答复。

    客户评估了相同的板以及相同条件的驱动器和接收器。

    /RE 和 DE 经过设置、使 SN75ALS1177NS 和 SN75ALS1178NS 可用于同一个频率。

    负载完全相同。 两个设备都可以正常通信。  

    因此 SN75ALS1177 4引脚 L (接收器始终启用) 12引脚 H (当驱动器启用时)

    SN75ALS1178接收器无控制引脚、始终处于使能状态;4引脚和12引脚为 H (驱动器使能时)

    ALS1177NS 关于15mA 在 STANDBY (仅接收器)、关于35mA 在2.5Mbps 运行(驱动器和接收器使能)
    ALS1178NS 关于40mA 在 STANDBY (仅接收器)、关于60mA 在2.5Mbps 运行(驱动器和接收器使能)

    我们知道、数据表显示 SN75ALS1177/1178的电流消耗没有差异。

    我认为器件之间是一个好产品。

    不同批次之间是否存在如此大的差异?

    客户 想知道是什么原因造成的。

    不同批次之间是否有如此大的差异?(我认为这只是一种可能性)

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    ALS1177NS 和 ALS1178NS 使用两个不同的裸片、但这主要是由于引脚4发生了变化。  

    根据数据表、可以正确地表示驱动器的器件、

    和接收器:  

    在待机模式下、从技术角度来看、这两个器件似乎都在数据表参数范围内。 因此、从数据表的角度而言、我们可以准确地呈现这些器件。  

    现在正是为什么差异往往如此之大,我不能确切地说。 我假设电流消耗的巨大差异必然是器件之间引脚4的变化所致。  

    从很多的角度来看、不同批次之间的电流不应有太大的变化。 每个批次都应遵守数据表中列出的规范。 另一个需要考虑的是 PCN、但我不知道此器件的任何 PCN 会带来如此重大的变化。  

    客户是否测试了1177和1178之间的多个设备的电流消耗? 结果是否与在空闲和工作阶段具有更高电流消耗的1178一致?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。

    SN75ALS1177与 SN75ALS1178的区别在于4引脚的功能。

    因此、电流值没有很大差异。

    即使批次不同、电流差异也不应很大。

    客户仅确认一个器件。

    我将要求客户确认多个样本的结果是否相同。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    SN75ALS1177与 SN75ALS1178的区别在于4引脚的功能。

    因此、电流值没有很大差异。

    即使批次不同、电流差异也不应很大。

    [/报价]

    我希望情况就是这样。 如果器件 仅更改器件的引脚4、则大电流差没有意义。  

    客户仅确认一个器件。

    我将要求客户确认多个样本的结果是否相同。

    [/报价]

    请确认此项。 我怀疑如果仅一个器件上存在电流消耗、则该器件可能会受到内部损坏、导致通过 ICC 的电流消耗较高。

    此致、

    泰勒

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。

    当我能够获得客户的反馈时、我会与您分享。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我将等待您的答复。 我要将该主题移到"正在等待客户"。

    此致、

    泰勒