This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:编码器反馈-该 IC 可以通过电缆采用长输入布线、也可以不采用长输入布线

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256944/am26c32-encoder-feedback--this-ic-possible-or-not-in-long-input-traces-via-cable

器件型号:AM26C32

我选择了该器件用于从电机的编码器反馈中接收差分信号。电机位于距离控制器 PCB 8米的位置。该 IC 的布局指南表明输入布线是最重要的器件(短长度很重要)。 我需要对此应用程序进行说明。另一种选择是使用 SN65HVD3088.please 给我最好的一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是通用指南。 一对中的两条差分迹线应彼此平行布线、但差分传输设计为长距离。

    AM26C32和 SN65HVD3088 (以及任何其他 RS 至422接收器)在这方面的行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    因此8米不是差分布线长度的问题(尤其是端接)。 这试图说的是,你应该使走线尽可能直接的路径(即最短). 您应该尝试采用尽可能直接的路径、并且与可能位于这些布线附近的其他组件相比、它们的布线优先级非常高。  这样做的一部分是为了更大限度地减少 接收器处的阻抗不连续性、这将有助于缓解潜在的 SI 问题。   

    类似这款器件的 RS 至422专为远距离有线通信而设计-但布线应尽可能直接位于路径上。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我(任何一款设备都可以-您选择的第一款设备完全没问题、因为建议在我们的 RS 4##类型设备中保持一致)。

    此致!

    帕克·道德森