This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC5180CQ 器件的 FFF 替代器件。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256275/fff-alternate-for-uc5180cq-part

主题中讨论的其他器件:SN75LVDS388A

您好!

我们  在设计中使用 UC5180CQ 器件、请提供此器件的数据表。

我们发现它已过时、您能为上述器件型号推荐任何替代产品吗?

如果您能尽快答复、我们将不胜感激。

此致、

拉马·克里希纳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    随附数据表。

    e2e.ti.com/.../slus262.pdf-

     我们没有任何真正优秀的 ALT -由于此器件似乎能够进行422和232操作、因此没有适合的选项。 我们确实有四通道 RS 至422接收器  、因此它们可能是我们的最佳选择。 还有一个八路 LVDS 器件、似乎它能够处理 RS 至422信号电平-但该器件的肯定性较差、因为它没有说它完全符合422、但它可以实现422电压电平- SN75LVDS388A。

    此致!

    帕克·道德森