This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:CAN SN65DSI84-Q1支持并排打包(来自 SOC 的左/右全帧)输入、并将左侧视频(用于显示 A)拆分为 LVDS A 端口输出、并将右侧视频(用于显示 B)拆分为 LVDS B 端口

Guru**** 2530510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256439/sn65dsi84-q1-can-sn65dsi84-q1-support-side-by-side-packing-left-right-full-frame-from-soc-input-and-split-the-left-video-for-display-a-to-lvds-a-port-output-and-right-video-for-display-b-to-lvds-b-port

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI84

您好、TI 专家。  

 SN65DSI84-Q1是否可以支持 并排打包(来自 SOC 的左/右全帧)输入、并将左侧   视频(用于显示 A)拆分到 LVDS A 端口输出、并将右侧视频(用于显示 B)拆分到 LVDS B 端口输出、如下面的方框图所示? 显示 A 和显示 B 的分辨率是否会有所不同?  您可以帮助确认可行性和配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DIS85-Q1将是适合此应用的更好解决方案。 如果它们需要支持不同的分辨率、则 SOC 需要能够通过双 DSI 通道输出两个不同的流。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      感谢您提供快速反馈。  

      如果我们可以为2x 显示使用相同的分辨率(LVDS A 端口和 LVDS B 端口输出相同的分辨率)、SN65DSI84能否支持我们的应用? 您能确认吗?

      如果2个显示器需要不同的分辨率(LVDS A 端口和 LVDS B 端口输出不同的分辨率)、 建议使用 DIS85-Q1、对吧?  

       SN65DSI84是否与 DIS85-Q1引脚对引脚兼容?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要使用 DSI84支持2个显示器、则需要修改 DSI 源向 DSI84显示数据的方式。 即、您需要对其进行修改、以便一个视频流是奇数像素(因为奇数像素在 CHA 上输出)、另一个视频流是偶数像素(因为偶数像素在 CHB 上输出)。  

    DSI84-Q1与 DSI85-Q1引脚对引脚兼容。

    谢谢

    大卫