This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:默认编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257170/ds110df111-default-programming

器件型号:DS110DF111

您好!  

我的一位客户希望详细了解 DS110DF111所需的配置。 他们希望在不进行任何配置编程的情况下启动重定时器。 如果他们不对器件进行编程、器件默认的状态是什么?

谢谢。
扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    DS110DF111的默认设置如下:

    -每个通道可以锁定并重定时10.3125 Gbps 和1.25 Gbps 信号

    -调整模式1 (调整 CTLE EQ 设置,直到相对于插入损耗达到最佳值)

    -输出 VOD 600mVpp

    请告诉我、我是否可以进一步澄清。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    谢谢!  如果数据速率为10.0000Gbps、那么10.3125Gbps 设置是否有效?

    谢谢。
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    VCO 组0/组1速率设置允许器件锁定多个频率、但我不确定是否包括10.0G 作为默认速率。

      默认设置很可能也能在10.0Gbps 下工作、但请允许我通过 EOD 8/9对此进行测试和确认。

    我可以问一下什么是客户应用程序吗?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    根据我的测试、默认情况下、DS110DF111在10.0Gbps 下无法工作。 但是、我预计此应用的速率为10GbE = 10.3125Gbps -请告诉我您是否可以确认此应用所使用的速率。

    谢谢!

    埃文