This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:此器件是否已淘汰?

Guru**** 2850770 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257194/am26c31-is-this-part-been-phased-out

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26C32AM26LV31E

我的南非经销商告诉我、该产品是废弃产品、已被逐步淘汰。

 AM26C31和 AM26C32的替换器件是什么

我正在开始新设计  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 AM26C31/2的一些封装型号和温度范围处于停产状态(请参阅其网站上的订购表)。 您仍然可以在新设计中使用它们。

    在3.3V 系统中、考虑使用 AM26LV31E/32E。