This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:PCA9555和 TCA9555

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258095/tca9555-pca9555-and-tca9555

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件:PCA9555、

大家好、

我在 TCA9555和 PCA9555中采用相同设计。

这里是它们的块。

并且他们发现、如果他们将开关转到低电平、B 点将为1.6V。 该问题仅在 TCA9555而不是 PCA9555出现。

TCA9555和 PCA9555有何不同? 是什么导致了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长度、

    TCA9555和 PCA9555之间应该没有太大的差异。  

    有多少器件出现此问题?  

    是否观察到对器件/功能造成任何损坏?

    客户是否执行了 A-B-A 测试?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xCA9555器件具有内部100 kΩ 上拉电阻器。 R2构成一个分压器。

    R2的用途是什么?