This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 识别此 TI 器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255538/need-to-identify-this-ti-part

主题中讨论的其他器件:TAS5731

在识别此 TI 器件方面需要帮助:

PQFP 44引脚封装似乎是气体放电显示的驱动因素。

在98A7、98A7JDJ 等上搜索不会产生任何结果。

可能在2007年左右推出。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp 找不到、则它可能是客户特定的器件、没有公开的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    一次初始搜索出现为空、我会做一些其他研究来查看可以找到的内容。  我将在本周星期五之前作出答复。  

    此致、

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    对于此器件、仍未找到任何结果。  起初我想可能是 TAS5731、但引脚数不匹配。

    我将继续研究、但此时它可能是定制器件、因此不会提供任何信息。   

    想知道您是否已向产品/PCB 制造商索取原理图?   

    另外、确定该器件的最终结果是什么?   

    此致、

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该芯片用于驱动气体放电显示屏、用于显示飞行器上的发动机参数。  制造量太小、最多可以达到几千个、不能证明定制的硅器件可以进行看似简单的操作。  因此、我非常怀疑该器件是否是为此器件定制的。  我正在尝试识别零件以维修指示灯、因为它已过时、原始制造商不再提供维修服务。  我无法获取原理图。 或 BOM 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能是具有定制标记的现有器件。

    要识别它、需要知道各个引脚的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我是栅极驱动器团队的一员。 TPICxxx 系列中的一些类似器件是多通道驱动器。 但是、它们都采用 SOIC 类型封装、没有一个具有44个引脚。 另外,他们是从90年代末。  

    我可以在 TI.com 上看到采用44引脚 QFP 封装的唯一可用器件是 TL28L92。 它在2008年发布、似乎与您列出的日期一致。 另一个选择是 MSP430FR5731

    我知道您没有原理图、但也许您可以按照迹线看看它们连接到了什么? 这应该会有很大帮助。 另外、如果您可以确切地确认是哪种44引脚 QFP 封装、这可以帮助我们进行搜索。 您能否确认是否有散热焊盘以及封装的高度?

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    另一个想法的迹线. 。 。 查看从5731连接到显示器的迹线数量。  这可能有助于确定是控制显示器的串行总线还是并行总线控制段。   

    另外、您知道显示屏的器件型号和制造商吗?  如果可以、他们可能会有一些建议的用于控制显示屏的接口设计、也许其中一个就是这个器件。

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我们在 Mouser 上找到此器件:  https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN755731FR?qs=o4busQjUnQYuxyEcVv4Qew%3D%3D 

    SN755731FR

    Mouser #:  未分配
    微额定 编号:  SN755731FR
    MFR.:   
    描述:  栅极驱动器32位真空荧光阳极/栅极驱动器44-QFP
    生命周期:    停产
    数据表:   SN755731FR 数据表

     

    很可能这 是同一个器件。   很遗憾、无法访问数据表链接。  

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾果!  这无疑是正确的芯片。

    我找不到数据表、但我看到一些有库存的过剩供应商。

    感谢您的领导!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并查看这篇 E2E 博文、它的引脚排列如下:  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954918/sn755731-vfd-controller-datasheet