This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:功耗最低的 MAC 至 SGMII 解决方案

Guru**** 2955990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257499/dp83869hm-lowest-power-mac-to-sgmii-solution

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

我正在寻找最低功耗的解决方案来实现以下功能:

以太网交换机<------- SGMII----- >桥接芯片<--- >微型,带10/100 MAC (MII 或 RMII)<------- >基于 SPI 的无线电

我遇到了 DP83869HM、但它似乎只支持 SGMII 转铜缆、在这种情况下我需要

以太网交换机<------- SGMII----- > DP83869HM <----- > Phy (如 DP83826IRHBR)<---- >微型,带10/100 MAC (MII 或 RMII)<------- >基于 SPI 的无线电

我的理解是否正确?  如果是、则每次转换大约为0.4W。  有没有更低功耗或更巧妙的解决方案来解决此问题?

谢谢。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您的交换机是否仅支持 SGMII 模式?

    • 如果您的交换机只能支持 SGMII 模式、则上面显示的解决方案便是理想的解决方案。
    • 如果您的交换机也可以支持铜缆、则两者之间只需要一个 PHY、而不是两个。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman,

    交换机支持铜缆、但没有足够的端口满足我们的需求(此路径将复制四次)。

    您是否认为 这是实现 SGMII 的正确方法(即、TI 不应该具有更低的功耗/更好的器件)?

    以太网交换机<------- SGMII----- > DP83869HM <----- > Phy (如 DP83826IRHBR)<---- >微型,带10/100 MAC (MII 或 RMII)<------- >基于 SPI 的无线电

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、 DP83869是 唯一支持与标准以太网应用进行 SGMII 转铜缆通信的 PHY。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!