This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:TPD4E02B04QDQARQ1内部的内部连接

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257424/tpd4e02b04-internal-connection-inside-tpd4e02b04qdqarq1

器件型号:TPD4E02B04

您好!

我们将 TPD4E02B04QDQARQ1用于高速设计、并希望将其用作直通连接。

例如、它是否意味着内部1和10短接。 请告知我们内部结构如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    "NC"引脚未在内部进行连接。 若要使布线尽可能直、您可以通过 NC 引脚布线。 直线布线是高速差分信号的主要考虑因素。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、这是否意味着我们应该短接引脚1和引脚10、例如、如果我们要使用直通布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅数据表第10节中的图24和25。