This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:搜索与 SN65HVD11相似的器件以连接至1.8V 逻辑

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1449V, THVD1424, SN65HVD01, THVD2450V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257654/sn65hvd11-searching-for-a-part-similar-to-sn65hvd11-to-interface-to-1-8v-logic

器件型号:SN65HVD11
主题中讨论的其他器件:SN65HVD01THVD2450V、THVD1449V 、THVD1424

我想替换旧版电路板上的 SN65HVD11QD。 我希望了解在数据端是否有可与1.8V 电压连接的类似器件。 我认为、只要 SLR 引脚被设置为更快的速率、SN65HVD01就有可能具有可比性。   SN65HVD01是否适合替代 SN65HVD11QD ?  如果没有、您能告诉我其他与1.8V 兼容的芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD01是兼容的替代器件。 其他具有集成电平转换器的收发器是 THVD1424、THVD1449V 和 THVD2450V。

    比较表