This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:DTS 文档

Guru**** 2536750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255955/tca6408a-dts-document

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: TCA6408

您能为我提供用于 TCA6408ARSVR 评估的 DTS 吗? DTS 需要由软件开发团队来处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoko:

    我正在研究这一请求。 您可以预期在明天中午 CST 前得到答复。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoko-S:

    客户对软件的具体需求是什么? DTS 请求究竟是什么? TCA6408A 是一款具有超低编码的 I2C IO 扩展器、可使器件正常工作、正确实现该器件的软件相关说明可在数据表中找到。 我们没有提供此器件的示例代码。 通常、我们可以使用简单的 Arduino 脚本或使用 I2C 兼容驱动程序(例如 Total Phase 的 Aardvark)测试所有功能。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DTS 是设备树源的缩写。 在这种情况下、评估 TCA6408A 似乎需要用到".dts"文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA6408A 由 GPIO-pca953x 驱动器处理;其器件树兼容 ID 为"ti、tca6408"。

    器件树描述了如何将器件连接到主器件和其他器件、因此无法提供适用于每个客户随机应用的示例。 请参阅 文档中的示例 以了解如何编写自己的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoko:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    泰勒