请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812EVM-MC 主题中讨论的其他器件:DP83TC811
大家好、
我们正在尝试将 DP83TC812汽车以太网与 NVIDIA Jetson AGX_Orin 的 RGMII 接口集成。 我们已检查 dp83tc811的现有驱动程序支持,但在启动时无法看到驱动程序打印。
L4T 版本- 35.3.1
之前,我们已经在 AGX_Orin 中购买了 RGMII 接口( PHY 芯片-88E1512),并进行了以下更改:
- 在配置文件中添加了 DP83TC811的配置(CONFIG_DP83TC811_PHY=m)
- 在 dp83tc811_config_init 函数中添加了调试打印。
- 已编译和交叉检查.config 文件、模块中的配置并刷写了设备
- 引导时,驱动程序不会自动加载(由 lsmod 检查),并且无法在日志中看到驱动程序打印
- 我们还从 TI-page 中提取了 dp83tc812驱动程序,但观察结果是一样的。
分享移植指南将有助于进一步进行。
请检查并告诉我们要遵循/处理的步骤。
谢谢。此致、
Dharaneshwar S