This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:用户指南更新

Guru**** 2965620 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256862/dp83825evm-update-of-user-s-guide

器件型号:DP83825EVM
主题中讨论的其他器件:DP83825、 TMS320F28388D

您好!
《用户指南》的发布更新可在何时完成。 网络上的那个适合旧版本。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认、

    客户裸片低于更改(Sl 编号 1 &2) 将 DP83825 EVM 连接到客户电路板时:

    1) 1)移除:R9、R10、R17、R53、R54、  
    2) 2)组装:R11、R12、R13、R14、R15、 R16、R18

    3)将时钟焊接到 J12 (输出到 MAC)  -已检查 R30上的 CLK_OUT 信号、其频率为50MHz。

    是否需要将 CLK_OUT 信号连接到 MAC?

    将 Enet_RMII_CLK (25MHz)连接到 DP83825 EVM 的 R41、再连接到 TMS320F28388D EVM 的 GPIO 73。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    • 我可以问一下、您从哪里获得了所有信息? DP83825 EVM 中是否已开箱即用 R9、R10、R17、R53和 R54?
    • 我可以问、您为什么事先填充了 R9、R10、R17、R53和 R54? 这主要用于外部 MAC 回送、而不是用于正常应用。
    • 在正常运行期间、CLK_OUT 应该输出25MHz 而非50MHz。 只有当您使用825作为 RMII 从设备(其中是从 MAC 端接收50MHz)时、它才会启用50MHz。 CLK_OUT 信号无需连接至 MAC

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:
    我从以下 e2e 主题获得了信息:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1225021/dp83825evm-updated-user-guide-to-match-latest-evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2522R9%252C%2520R10%252C%2520R17%252C%2520R53%2522#

    我认为回送可能是一项很好的初步测试。

    客户仍然无法写入 BMCR 寄存器。 CLK 可能是问题吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我认为如果您无法写入寄存器、MDIO/MDC 就会出现问题。 MDIO 线路上是否有2.2千欧的上拉电阻器? 您还可以探测 MDIO 和 MDC 线路的信号吗?

    --

    此致、

    林希尔曼