This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN 输出电流/输出阻抗

Guru**** 2878070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230Q-Q1, TCAN1043A-Q1, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256444/tcan1043a-q1-can-output-current-output-impedance

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230Q-Q1、、 SN65HVD230TCAN1043

你好  

在 CAN 收发器的旧版本数据表(例如 SN65HVD230Q-Q1)中提到了驱动器级的输出电流(IOH、IOL)。

对于 TCAN1043A-Q1、可提供100mA 的短路电流。  

是否有可用于输出电流/输出阻抗的数据?  

谢谢  

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    感谢您的耐心等待、我们将在2023年08月07日 CST 业务结束前的星期一对您提供回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    TCAN1043A 的 ISO (rec)值将与 SN65HVD230中的 IIH 和 IIL 规范大致相当。 由于 TCAN1043A 的输入电压范围大大增加、与 SN65HVD230的0.8V 和2.0V 测试条件不同、将-27V 至42V 的测试条件应用于总线引脚时、测试条件更加极端。 因此、我们看到在施加更高电压的情况下、通过 CAN 引脚的电流要大得多。 如果 CAN 引脚也包含在数据表参数的接收器部分、则阻抗特性。  

    这些信息是否足以满足您的需求? 如果没有、您能否分享一下您使用这些值的目的? 它可以帮助我提供一些更相关的信息。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我指的不是 TCAN1043的输入电流。 输入阻抗和输入电流在 d/s 中列出。

    我正在寻找 CANH 和 CANL 的输出电流。 我能否使用图9-3作为参考?

    THX  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、图9-3可用于估算60欧姆差分负载下的驱动器主要输出阻抗。 当驱动器处于隐性状态时、接收器的 RIN 规格表示输出阻抗。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特