Other Parts Discussed in Thread: THVD2410
您好
我正在寻找 MAX3440EESA + RS -485收发器的第二个来源器件。 我在 TI 网站中使用"交叉参考"搜索进行了搜索。 THVD2410DR 是作为备选器件列出的、也就是说它是一个引脚对引脚替代器件。 但是、引脚排列似乎不匹配。 请查看所附 MAX3440EESA+的引脚排列。 它不同于 THVD2410DR 。 您能解释一下吗?

此致
达塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的达塔:
似乎我们在交叉参考工具中可能有一个拼写错误。 THVD2410DR 的功能最接近 MAX3440EESA+、但它们不是引脚对引脚的。 因此、对于这种用例、我们似乎没有很好的替代零件。 我在下面提供了更多信息-但如果您需要引脚对引脚连接另一个电源、我们没有合适的引脚、因为在 RS -485器件上"故障"指示引脚的情况更为罕见、我们目前不支持任何具有该功能的器件。
我们没有带故障输出引脚的 RS 至485收发器、如图所示- THVD2410等器件以非常类似的方式提供故障保护、收发器本身无法分辨何时发生了故障。
THVD2410:
1.具有接收器失效防护功能-因此、如果 A/B 引脚短路、保持打开状态或处于空闲状态、"R"输出引脚将变为高电平(与 MAX 器件相同)
具有+/-70V 的 A/B 总线故障保护、实际上确实超出了 MAX 器件。
3.我们的器件具有更大的有效共模范围(+/-25V)-但收发器在超出这些范围时不会说明-但如果您在带有 MAX 器件的系统中使用、则共模范围仅为-7V 到12V、因此我们的器件 在较高的共模电压下仍可正常运行。
最大的区别是:
1.我们没有 FAULT 引脚-如果您必须知道故障何时发生、则需要添加其他电路。
2.我们的"R"(RO)引脚为引脚1 - MAX 器件为2。
3.我们分离使能引脚-但如果您将/RE 和 DE 引脚短接在一起、它们的作用与 MAX 器件相同。
本质上-这是您将从我们获得的最接近的电气和功能-但它不是直接替代、并且很可能不是第二来源的良好选择。
如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!
此致!
帕克·道德森