This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:具有 USB-C 交替模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257564/sn65dsi86-q1-with-usb-c-alt-mode

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB1146HD3SS460

您好!

 对于 USB-C 交替模式(DisplayPort)、SN65DSI86IPAPRQ1能否与 TPS65987DDHRSHR 一起使用?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    DSI86本身不支持 USB-C 交替模式。 需要 TUSB546、TUSB1046、 TUSB1146或 HD3SS460才能实现 USB-C Alt 模式。  

    此外、如果客户需要、DSI86不支持音频或 HDCP。

    最好的,Allison