This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:USB2.0-eUSB 通信中缺少一位

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257270/tusb2e22-one-bit-missing-in-usb2-0-eusb-communication

器件型号:TUSB2E22

您好!  

TUSB2E22的波形输出存在问题、并且未与 MCU 正确通信。
我们是否可以通过私人消息或电子邮件与您讨论此问题、因为我们希望同时向您提问并提供详细的文档(公司外部的机密信息)?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    有一个您的 TI 现场代表可以访问的专用 E2E 论坛。  请与他们联系、他们可以提交您的机密问题。

    您能告诉我缺少什么位吗?  

    此致、

    尼古拉斯