This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139参考设计

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256856/sn75dp139-sn75dp139-reference-design

器件型号:SN75DP139

我将为一位客户调试一个线缆、用 SN75DP139将 DP 转换为 HDMI。

由于转换器通过标准 DP 电缆连接到计算机、因此该应用与直接连接到计算机的标准 DP/HDMI 适配器略有不同:
-来自计算机的3.3V 不可用,并在适配器本地制作
- DP 信道在电缆中交叉,必须在适配器上重新排序。

一个很好的起点是 SN75DP139的参考设计。

我也很高兴收到有关所述应用的提示、即通过 SN75DP139的本地电源以及如何处理 CONFIG1上的信号电压以向计算机发送切换到 DP++/HDMI 信号。

谢谢!

克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christof,

    SN75DP139不是从 DP 到 HDMI 的有源转换器。 SN75DP139 不支持将 DP 转换为 HDMI。
    SN75DP139 是一款从 DP++到 TMDS (HDMI1.4b)的电平转换器

    DP++是 DisplayPort 双模。 DP++使用 HDMI 协议编码或 TDM。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的回答。 不准确-没错、SN75DP139是电平转换器。
    同时,我设法得到了一个图像。 有一件事尚不能正常工作、这是 I2C/DDC 通信。 因此、获得参考设计将有所帮助。

    谢谢

    克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的友谊申请、我可以通过私人消息将参考设计发送给您。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这样做的。 谢谢 Zach。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这样做的。 谢谢 Zach。