This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:VBAT 和 VDD33电容器的放置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257278/tusb1210-placement-of-vbat-and-vdd33-capacitors

器件型号:TUSB1210

大家好、团队

我们的 TUSB1210电路配置配置为通过外部直流/直流电源为 VBAT 和 VDD33提供3.3V 电压。(图1)
请告诉我如何安装 TUSB1210的 VBAT 和 VDD33电容器。

◇图1

【问题】
在上述配置的情况下、VBAT 引脚的电容器(CBYP)是否应安装在 VBAT 侧? (图2)
或者是否应该取消实施和配置 CVDD33? (图3)

◇图2

◇图3

最尊重