This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII RX 直流特性的绝对最大额定值

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256278/dp83869hm-absolute-maximum-ratings-for-sgmii-rx-dc-characteristics

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83867CS

大家好、团队

我将查找 DC 和 UI 规格、或 DP83869HM SGMII 的掩码。
我在下面的主题中找到了答案。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242254/dp83869hm-does-the-dp83869hm-sgmii-comply-with-the-cisco-standard/4717265#4717265


请给我们提供有关上述 SGMII 直流规格的更多信息。

[问题1]
我查看了数据表、但 SGMII_RX 引脚(SGMII_SIP、SGMII_SIN)
没有提到绝对最大额定值。
DP83869HM SGMII 输入引脚(SGMII_SIP、SGMII_SIN)的绝对最大额定值是多少?

[问题2]
请告诉我 DP83869HM SGMII 输入的 Vdiff 输入的下限和上限。
它是否为800mV、这是上图中 DP83869HM SGMII 输入的屏蔽规格的上限?
但是、如果它符合思科 SGMII 规范、则 VI 输入电压范围将为675mV-1725mV、
所以我认为掩膜的上限将是(1725mV - 675mV)=+/- 1050mV。

[问题3]
上图中是否有 DP83869HM SGMII RX 眼宽规格0.25UI 和0.55UI?

[问题4]
我们将交流耦合电容器连接到 SGMII 线路。
DP83867 PHY 器件内 SGMII RX 线路的共模电压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续针对 DP83867的重复线程

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256274/dp83867cs-absolute-maximum-ratings-for-sgmii-rx-dc-characteristics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 DP83867CS 的 SGMII 符合思科标准。
    我还问 SGMII 的绝对最大额定值和眼宽,因为思科的 SGMII 规范或 DP83867CS 数据表中没有说明。

    上述内容在数据表的哪一处提及?
    请回答上述问题。

     
    >我们符合思科标准。 您是否发现任何功能问题?
    此外、DP83869HM 在某些输出 VOD 方面不符合思科标准。
    它们是否都符合思科标准?

    DP83869HM:DP83869HM:SGMII voltage swing_2 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    我不相信该线程在未经许可的情况下被关闭。

    尽管 DP83867CS 和 DP83869HM 是不同的器件、但它们的绝对最大额定值是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 DP83867CS 的 SGMII 符合思科标准。
    我还问 SGMII 的绝对最大额定值和眼宽,因为思科的 SGMII 规范或 DP83867CS 数据表中没有说明。

    上述内容在数据表的哪一处提及?
    请回答上述问题。

     
    >我们符合思科标准。 您是否发现任何功能问题?
    此外、DP83869HM 在某些输出 VOD 方面不符合思科标准。
    它们是否都符合思科标准?

    DP83869HM:DP83869HM:SGMII voltage swing_2 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    我还注意到869的一个重复的查询,我将关闭它,然后继续在这里.

    我不相信该线程在未经许可的情况下被关闭。

    尽管 DP83867CS 和 DP83869HM 是不同的器件、但它们的绝对最大额定值是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我关闭了另一个查询、因为869/867都遵循相同的 SGMII 规格。 请在下面找到我的回答:

    Unknown 说:
    [问题1]
    我查看了数据表、但 SGMII_RX 引脚(SGMII_SIP、SGMII_SIN)
    没有提到绝对最大额定值。
    DP83869HM SGMII 输入引脚(SGMII_SIP、SGMII_SIN)的绝对最大额定值是多少?

    绝对最大值为3.6V

    Unknown 说:
    [问题2]
    请告诉我 DP83869HM SGMII 输入的 Vdiff 输入的下限和上限。

    下限为100mV。 上限为800mV。

    Unknown 说:
    [问题3]
    上图中是否有 DP83869HM SGMII RX 眼宽规格0.25UI 和0.55UI?

    可以。 867和869都确保了0.55 UI 的眼图宽度和总体眼罩形状、如上图所示。

    Unknown 说:
    [问题4]
    我们将交流耦合电容器连接到 SGMII 线路。
    DP83867 PHY 器件内 SGMII RX 线路的共模电压值是多少?

    由于这是交流耦合系统、因此我们未在数据表中说明此规格。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro

    感谢您对上述内容的答复。
    请另外确认以下要点。

    >[问题1]
    > DP83869HM SGMII 输入引脚(SGMII_SIP、SGMII_SIN)的绝对最大额定值是多少?
    >绝对最大值为3.6V

    0.3V 是正确的最小绝对最大额定值吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    此致、

    阿尔瓦罗