This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:无源或有源多路复用器?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256495/ts3usb221-passive-or-active-mux

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221

您好!

请阐明相关器件是无源多路复用器还是有源多路复用器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    TS3USB221是一款无源 USB 2.0 2:1多路复用器、这种多路复用器不但可进行信号路由、而且不会进行信号调节。 您是否需要信号路由、信号调节还是信号调节路由?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanton:

    我们需要一个不会以任何方式修改电信号的多路复用器。 它应该类似于导通晶体管开关。 请确认相关器件在哪里符合此描述。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akil、

    我们的无源开关不会修改信号。 TS3USB221不会修改信号。  

    TMUXHS221是 TI 全新的 USB 2.0 2:1无源多路复用器 (不会修改信号)、具有出色的性能、多样化的兼容性(与其他供应商兼容)和超低的成本。 请向客户推广 TMUXHS221。

    此致!

    斯坦顿