This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TX/RX 滤波电容器的最大可接受值是多少?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257017/tcan1044-q1-what-is-the-maximum-acceptable-value-for-the-tx-rx-filter-capacitor

器件型号:TCAN1044-Q1

大家好、团队

希望您做得好!

我的客户正在使用我们的 TCAN1044-Q1、由于 EMC 故障、客户决定 在 TX/RX 上添加滤波电容器。

通信波特率为500kHz、客户想知道电容器的最大可接受值是多少?

谢谢!此致!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请阅读此 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176532/sn65hvd230-maximum-canh-and-canl-bypass-capacitance-for-filters/4428509#4428509

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在处理收发器时、EMC 问题通常归因于 CAN 总线上的模拟信号、但系统中的噪声可能来自多个来源。 您是指向 CAN 收发器的数字 RXD 和 TXD 信号添加电容器?  

    我们未指定数字引脚的最大容性负载。 这更多地是关于 RXD 引脚的驱动能力以及用于以给定波特率驱动 TXD 的 MCU 引脚的驱动能力的问题。 为了减少这些数字信号对系统 EMI 曲线的影响、我们将看到解决方案在信号驱动器附近放置低值串联电阻器、以减小通过信号布线的电流。 通常、我看到的这些电阻器的值在10欧姆到33欧姆之间。 还可以通过在信号的接收器侧添加一个电容器来进一步减慢这些信号的边沿、我将保持在10pF 左右。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特