This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:将 TUSB320用作 DRP

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256865/tusb320-use-tusb320-as-drp

器件型号:TUSB320

团队好,

如果我使用 TUSB320作为我们系统上的 CC 逻辑、并且需要 DRP (双角色数据)功能。 主机上的 USB2.0控制器是否需要支持 DRP?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、USB2必须是 OTG。

    最佳

    布赖恩