This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A 状态机

Guru**** 2659985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256429/tcan1043a-q1-tcan1043a-state-machine

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

大家好、

您能帮助我们确认 TCAN1043、睡眠状态期间、 VSUP 和 VIO 上电、VCC UV 或功率损耗 ,如果客户收到 WUP 或 LWP,可以从 睡眠模式到正常模式 ?  

根据状态机的了解、IC 将进入待机模式、但仍需要上 VCC 电源才能进入正常模式。  拉低 nSTB 时、器件是否可以唤醒至正常模式?

TCAN1044、TCAN1145、TCAN1462和 TCAN1463的问题相同。  

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,  

    感谢您将此更新提交给 E2E、我们将在周一2023年08月07日 营业结束时回复您。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    谢谢你。 由于客户迫切需要冻结其设计、因此请立即在其中分享您的反馈。  

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    我不确定我是否完全理解此处的问题、但我将描述我认为与客户询问相关的行为:

    当收发器处于睡眠或待机等低功耗模式时、它使用低功耗接收器来监控 WUP 的总线和 LWU 的 WAKE 引脚。 这种低功耗收发器对电源的要求与正常模式下使用的高速 CAN 接收器不同。 TCAN1043A 等具有专用 Vsup 输入的器件仅使用电池电压即可为低功耗接收器供电、因此无需 Vcc 或 Vio 供电即可完成唤醒监控。 支持 Vio 的8引脚收发器、如 TCAN1044AV、可为具有 Vio 输入的低功率接收器供电、因此可禁用 Vcc。  

    为了使任何收发器转换至正常模式、必须存在所有电源输入、以便为高速接收器和 CAN 驱动器正确供电。 因此、要使 TCAN1043A 从待机模式(仅需要 Vsup)切换到正常模式、还必须存在 Vcc 和 Vio。  

    请告诉我、这一点是否清楚、以及是否有关于此行为的其他问题。

    此致、  
    埃里克·肖特