This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:关于 TCAN3414 PCB 布局问题

Guru**** 2862720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256668/tcan3414-about-the-tcan3414-pcb-layout-question

器件型号:TCAN3414

你好  

我对 TCAN3414 PCB 布局有一些问题、我认为所有 CAN TR IC 都是相似的、 以这个芯片为例。

1.关于 共模电感器的位置  

在哪里放置共模电感器是最佳解决方案?  靠近连接器或靠近 CAN IC 的位置?  

我更喜欢将它靠近 IC 放置、 而我对 CM 电感器的作用的理解是可以降低 RE、CE 能量、所以靠近 IC 就可以从源头上消除干扰、您的想法是什么?

2.  安装端接电阻的最佳位置是什么?(下图 R2,R3)

端接电阻器的位置是否对电路有任何影响?

如果我将 终端电阻器更改为此回路、是否有任何问题?  

关于以上问题、请给我一些建议。

谢谢!  

此致  

此图片来自 TCAN3414数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinlei:

    感谢您在 E2E 上与我们分享您的问题!

    Unknown 说:
    1. 关于 共模电感器位置 [/报价]

    CMC 的理想放置位置接近收发器 IC、两者之间没有组件。 CMC 将过滤收发器转换 CAN 信号产生的任何常见代码噪声。 应尽快过滤此噪声、以免其传播到系统的其他部分。 因此、收发器和这个滤波器组件之间的短距离是理想选择。  

    Unknown 说:
    2.   放置端接电阻器的最佳位置是什么?(下图中的 R2、R3)

    这种放置方式不太重要、但端接电阻器也靠近收发器 IC (在 CMC 的连接器侧)放置是很常见的。 这主要是为了减少当信号来源于另一个节点时、从终端到 CAN IC 的迹线形成的"残桩"。 由于许多设计中存在针对较长残桩(长达几米)的容差、因此在同一 PCB 上稍微远离这些元件的位置当然存在容差-但理想放置位置仍会使它们保持靠近。  

    请记住、最佳 CAN 布线将使用 CAN IC 和连接器之间的最短距离、因此所有这些元件都应尽可能靠近连接器放置。 完成此操作后、所有总线元件自然会以最佳方式放置在 IC (CMC +端接)或连接器(保护电路)附近。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

    [/quote]